结果:找到"智能语音芯片 浴霸语音方案",相关内容1000条
  • NV040C-S8语音芯片在指静脉识别锁上的应用方案
  • 全球指静脉技术的第一个专利来自上世纪九十年代初的柯达公司,上世纪末我国学者机构开始对指静脉技术进行研究。进入二十一世纪后,指静脉识别技术在国内得到深入研究和应用,2017年国内相关指静脉技术规范正式实施,发展前景一片广阔,至今仍在继续深入研究开发中。静脉识别技术又以指静脉识别为代表,顾名思义,指静脉识别就是通过手指静脉分布图依据算法提取特征值,即利用近红外线穿透手指后所得的静脉纹路影像来进行个人识别。指静脉识别是通过近红外线穿透显现特征,不需要和设备表面发生直接接触,这种非侵入性的扫描过程更人性化,接受度也更高。这样非接触式的识别方式,规避了设备可能的不卫生问题,和表面特征可能被复制的安全问...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-06 13:44:00
  • NRK3301语音识别芯片在智能开关控制器上的应用方案
  • 智能开关在中高档家居、别墅等领域领先兴起,让这一部分人优先享受到现代科技带来的智能感受,必然带动用户的全面升级换代。智能照明开关语音方案设计需求:1、智能开关控制器主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对灯具设备上控制。二是必须保护使用者/住户的安全隐私不被泄露。2、灯具控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具的调节与延迟关灯。3、安全与隐私对于家庭来说,保护家庭成员的个人隐私是非常重要的。NRK3301芯片智能开关语音方案设计:智能开关采用离线语音控制技术,因此无需网络、无需下载APP,即可进行离线语音控制照明设...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 识别 开关控制器 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-29 14:02:00
  • NRK3301智能语音芯片助力浴霸实现语音控制功能
  • 随着人们对生活质量的追求的提高,浴室已经不仅仅需要满足一般的方便、洗澡,洗漱等基本功能,而是呈现出多样化的趋势。智能浴霸向智能AI语音交互发展,因为一般来说,智能产品具有炫耀性的特征,消费者的可支配收入越高,相应地对智能产品的需求就越高以满足自身对于高生活品质的追求,因此,收入可观的中产阶级成为智能产品的主要消费群体。另一方面,随着经济的发展,人们的消费水平也在不断升级,尤其是80、90后的年轻一代,更倾向于追求具有新鲜感和个性化的产品,在卫浴方面,也比老一代人更加追求舒适的生活环境,AI技术的发展使智能产品的性价比越来越高,80、90后也在逐渐成为智能浴霸的消费主力军。而智能语音浴霸的出现...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-16 16:31:00
  • NVG080W语音芯片在测温设备上的应用语音方案开发
  • 红外测温仪是通过非接触方式检测人体温度,可以简捷、安全、直观、准确地查找、判断人员是否存在体温异常现象,迅速采取措施解决防止发热人员流动。自开展疫情防控工作以来,测温仪就成了公交战线驾驶员们手中的必备“疫情防控武器”。当每位上车的乘客只要将手腕或者额头在设备前放一下,测温仪“滴”的一声提示完成测温,屏幕显示检测体温,同时语音播报,整个流程十分顺畅,乘客基本不需停留,也不影响上车效率。那么测温仪为什么可以发出声音呢?红外线测温仪实现语音提示功能,置入了语音播放芯片,如九芯电子的低成本NVG080W语音芯片,它为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。语音时长为80秒,采用音频...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-12 17:36:00
  • 语音芯片让测温仪会“说话”!
  • 去年7月份以来,全国疫情一直此起彼伏,未曾停歇,加剧了疫情防控的难度和防疫压力。各行各业各地为了打赢“防疫攻坚战”,作为公共场所防疫“第一道防线”的非接触式测温仪需求呈现爆发式增长。体温是人体一项基本生理指标,是临床疾病诊断的重要依据之一。为了了解体温高低,我们一般用体温计进行测量。体温测量仪种类多样,可以分为接触式测温仪和非接触式测温仪。接触式测温计主要有水银/液体体温计和医用电子体温仪,非接触式测温计包括红外耳温计、红外额温计及红外热成像式体温筛检仪等。目前我们进入市场、商场、办公大厦、地铁、车站等公众场所时看到的大部分都是非接触式测温仪。非接触式测温仪主要是在红外测温仪上加入语音芯片实...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-10 13:45:00
  • 语音提示芯片在食材净化器上的应用方案!
  • 近些年,曝出的农残果蔬、激素肉等事件越来越多,农残、激素、食品添加剂、各类化学保鲜剂等过度使用,给我们的饮食健康造成巨大的危害和潜在威胁,不断的挑战着消费者的底线。面对这一现状,清洗食物,就成了我们抵御食品问题的一道重要防线。但是简单的清洗能起到的作用十分有限,并不能够去除食物表面的农药残留,以及食物内部的添加剂、激素等对人体有害的物质,就算是市面上卖的绿色食品也很难保证真的健康无污染。而食材净化机是一款以还原我们生活生态系统食物为主打功能的厨房净化用品,主要功能是利用光触媒、超声波、活氧、紫光灯、羟基水、旋转进行食物解毒,空气净化、果蔬清洗、餐具消毒、水源活化。然而食材净化机作为近几年新兴...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-07 16:48:00
  • 智能锁语音芯片选型!
  • 随着智能家居的火爆,一些传统的产业也慢慢在往智能方向靠近,如传统的锁行业,也已经进入了智能时代。智能门锁作为智能家居的入口级产品也成为智能家居服务群的关键入口。在智能锁行业这个新风口。大部分消费者对智能锁还持谨慎态度,想买但又担心其安全性,一方面是对智能门安全性的质疑,另一方面主要是小区周边治安环境,让业主担心是否会出现"防贼不成反引贼"的可能。而人们生活水平大幅度提高,消费者由必需性转向了实用性,甚至适用性的转变。追求时尚、张扬个性、享受人生的新消费群体,对智能锁消费的个性要求越来越大。同时贴心化智能功能成为智能门锁产品的附加竞争力,随着市场持续升温,个性化、多样化消费已经凸显,求新、求质...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-06 15:28:00
  • 语音芯片在家用制氧机上的应用方案!
  • 随着人们生活水平的不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,吸氧也常常成为家庭和社区康复中一种重要辅助方法。然而不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题要正确引导使用才行!而智能语音制氧机是一种生成氧气的机器,除了可以提高空气中的含氧量,还可以语音提示患者,语音引导患者正确使用,尤其对于很多老年人来说使用智能语音制氧机是很有必要的。而往制氧机是加入了NV040C语音芯片就可以进行语音提示,除了能够引导患者使用,还可以增加品牌价值,在开机中可以加入品牌的广告语,让消费者对品牌的印象更深刻!避免了很多人因为不会操作而带来一些问题或者误操作,语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-05 16:34:00
  • 语音芯片在吸尘器上的应用语音方案!
  • 如今市场很多产品都走智能趋势,从而吸尘器也不例外,它也逐步向智能机器化前进,很多商家也看到了吸尘器的智能化将给生活带来怎样的改变。市面上的吸尘器品牌众多,花样百出,但功能却大同小异:自动吸尘、防跌落、防碰撞,这些都还不够真正的智能,比如,当吸尘器出故障了,不够专业的用户会知道是什么问题造成吗?如果有语音提示,那就可以让用户省了不少心。所谓的智能化本身就是为了让生活中的东西更加的便民,那么如何选择适合的吸尘器语音芯片?才能达到以上或者更多的语音便民服务呢?广州九芯电子为了让生活电器更加便民,专门为吸尘器开发了一款语音IC方案NV080H语音芯片方案,这款芯片可以满足吸尘器的基本语音要求。NV0...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-13 15:44:00
  • NV040H语音芯片在清洁洗地机上的应用
  • 随着经济的发展,人们对美好环境的期望值越来越高,越来越多的传统企业开始使用洗地机保洁。与传统的人工保洁作业方式相比,使用洗地机进行日常保洁具有很大的经济价值,一方面在节省保洁成本开支的同时也解决了保洁工人招工难、管理难的问题,保洁工人采用洗地机进行日常保洁的同时一方面可以很体面的完成自己的工作,另外也使得自己的工作变得轻松自在。如今物业超市用的洗地机都普遍小型、轻巧、操作方便,功能齐全,类型多样。基本于传统洗地机来说,如今物业用的洗地拖地机除了具有洗地、拖地、吸水、除渍、吸油等特点外,还可以在夜晚操作,具有照明、自动行走、调速功能等。然而保洁人员很多都是年纪大一点的叔叔阿姨,除了物业公司对他...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-11 15:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: